This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:DP++转 DP 和 HDMI 转换

Guru**** 2925650 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS214, SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012556/sn75dp139-dp-to-dp-and-hdmi-conversion

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件:TS3DV642HD3SS214SN75DP126

您好!

是否有任何可用的 IC、它通过将双模式显示引脚作为输入在两条不同的总线上提供 Display 端口和 HDMI 作为输出。 是否可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您需要一个可以在其上行和下行端口上支持 DP++的集线器。 然后、您可以在一个下行端口上使用 DP139、DP149、DP158或 DP159将 DP++转换为 HDMI。

    遗憾的是、我们没有集线器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能详细介绍一下集线器。 我有一个 COMx 模块、支持双模 DDI 端口。 我能否利用任何 IC、以便从该双模显示端口获取 HDMI 和 DisplayPort (不是同时获取)。  TS3DV642A0RUAR 是否将 DP++转换为 DP 和 HDMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642是无源多路复用器、不会从 DP++转换为 DP 或 HDMI。 如果 TS3DV642输入上有 DP++、那么输出上也有 DP++。

    DP++支持 DP 和 HDMI (不同时支持)、具体取决于 CONFIG1或电缆适配器发现的状态。 电缆适配器(DP139)支持 DP++转 HDMI。 如果 CONFIG1高于最小值0.7*DP_PWR,则电缆适配器将 DP++信号转换为 HDMI。 如果 CONFIG1低于最大值0.3*DP_PWR,则电缆适配器不存在,DP++将为 DP。  

    如果您同时需要 DP 和 HDMI 输出、则可以有一个集线器、其输入端具有 DP++、输出端具有同步 DP++。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David。 TI 是否有任何有源多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有有源多路复用器解决方案。 您可以将 DP141或 DP142用作 DP++转接驱动器、并将 HD3SS214或 TS3DV642用作无源多路复用器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、SN75DP126是否用作有源多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP126只能支持高达 DP1.2a 和 HDMI1.4b 的数据速率、是否能满足您的应用需求?

    如果是、则可以使用 DP126。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, DP 和 HDMI 版本符合我的应用程序,但 IC 的温度范围(0 C 至+70 C)不足以满足我的应用程序。 在工业温度范围(-40°C 至+85°C)内是否有类似的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可支持-40至85C 温度范围的器件。

    谢谢

    David