This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181和 SN65DP159的用法差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007966/tmds181-usage-difference-of-tmds181-and-sn65dp159

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

大家好、团队、

我收到了客户关于 HDMI 重定时器 TMDS181和 SN65DP159使用情况的问题。

客户目前正在使用 Xilinx 的"Versal AI 内核"设计印刷电路板。

Xilinx 的 VCK190评估板包含两个 TI HDMI 接口器件、但他们无法找到为何使用两个单独的器件来实现 RX 和 TX、而不是使用两个相同的器件。

它们都具有内置的重定时器功能。 TI 是否有使用这两个器件的指南? 或者、他们应该联系 EVM 公司来解决这个问题吗?

TMDS181 RX

SN65DP159 TX

如果回答时需要其他客户系统信息、请联系我们。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井-圣

    查看 Xilinx VCK190用户指南的方框图。 TMDS181输入连接到 HDMI_IN、后者是直流耦合。 DP159输入连接到 FPGA、FPGA 是交流耦合信号。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉我的答复很晚。 感谢您提供相关信息。

    客户表示满意、了解他们与之前的回答有何区别。

    因此,我要宣布本案结案。 感谢你的帮助。

    谢谢、

    梁太郎福井