This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:中继器无法锁定在4.8G

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013845/ds110df410-repeater-cannot-be-locked-at-4-8g

器件型号:DS110DF410

尊敬的专家  

如下图所示进行设置。输入数据流的速率为4.8Gbps、信号质量良好。但中继器无法锁定在4.8G。在示波器观察到的情况下、它可以锁定在4.8G。您是否想询问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设置看起来正确。

    1. 您能否确认您正在使用的确切数据速率和测试模式?
    2. 对于有问题的重定时器通道、您观察到的通道寄存器0x02的值是多少?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    实际数据速率为4.8Gbps、测试模式为 PRBS31。

    2.输出数据模式为原始数据,CDR 已被绕过。

    我要确认的一个问题是、如果设置为原始数据模式、中继器是否会在数据传输期间引入额外的误码率?因为我们在接收端检测到了10E-6的误码率、通常误码率应为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要绕过 CDR。 TI 重定时器应在 CDR 旁路模式下以4.8G 的速率运行时具有合理的性能。 但是、请注意、当启用 CDR 旁路模式时、不会自动调整 Rx EQ。 用户需要 通过通道寄存器0x03手动设置本例的 CTLE。 有关详细信息、请参阅数据表寄存器映射。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo

    感谢您的回复。

    您能帮我回顾一下这个原理图吗,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的输入。 我没有发现任何问题、除了我在 Tx 输出上看不到交流耦合电容器之外。 请参阅下面的注释。

    已检查并正常

    • VDD 去耦
    • REF_CLK_IN -> 25MHz 振荡器基准
    • ADDR 引脚搭接选项
    • SCL 和 SDA
    • 高速输入和输出
      • 在重定时器输入上实现的外部交流耦合电容器
      • 注:重定时器输出上没有交流耦合电容器。 FPGA 可能集成了交流耦合。 重定时器 Tx 输出也需要外部交流耦合
    • 外部 LPF 组件
    • EN_SMB -> 4.7k Ω 上拉至 VDD、用于在 SMBus 受控模式下正常运行
    • READ_EN_N ->被拉至低电平以实现 SMBus 从模式下的正常运行
    • All_DONE
    • INT_N

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo

    谢谢!

    DS110DF410的输出交流耦合电容放置在 FPGA 的接收器上、输出交流耦合电容距离 DS110DF410的输出引脚约15英寸。是否想让输出交流耦合电容放置得太远、这会影响信号质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这种交流耦合电容器的放置方式是可以的。

    -Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    如下图所示、假设输入数据速率为4.8Gbps、VCO 为9.6Gbps、CDR 模式、则应在下图中选择哪种速率/子速率?0x02和0x03之间的区别是什么、而不是1、2、4?

    2.如果仅使用一个通道,是否应关闭其他三个通道?否则,是否会产生其他影响?

    如果中继器的输入数据没有问题(眼图质量好、在特定速率下稳定)、并且寄存器设置也正常(我之前已经与您进行过检查)、是否有任何其他因素导致锁定失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo

    感谢您的回复!

    如下图所示、假设输入数据速率为4.8Gbps、VCO 为9.6Gbps、CDR 模式、则应在下图中选择哪种速率/子速率?0x02和0x03之间的区别是什么、而不是1、2、4?

    2.如果仅使用一个通道,是否应关闭其他三个通道?否则,是否会产生其他影响?

    如果中继器的输入数据没有问题(眼图质量好、在特定速率下稳定)、并且寄存器设置也正常(我之前已经与您进行过检查)、是否有任何其他因素导致锁定失败?

    BR

    加比埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的输入。

    1. "1、2、4"分压比选项适用于您的案例。 这两个选项是相同的
    2. 您可以选择关闭未使用的通道。  

      3.24  禁用未使用的通道

      禁用未使用的通道并将其断电。 为实现最低功耗、建议对未在应用中使用的所有通道执行此操作。

       

      表37. 禁用和关闭未使用的通道

       

       

      步骤

       

      共享/通道寄存器集

       

      操作

      寄存器地址[十六进制]

      寄存器值[十六进制]

      写入掩码[十六进制]

       

      注释

       

      1

       

      通道

       

      写入

       

      14.

       

      40

       

      40

      强制信号检测状态为0 (即未检测到信号)。

    3. 请针对所述的问题提供一个完全重定时器通道寄存器转储。 具体而言、我想查看通道寄存器0x02、0x03、0x2D、0x31、0x2F 的值、 和0x60到0x64   

    谢谢、

    罗德里戈