This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:10 Base T1-L 端口原理图验证

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009872/dp83td510e-10-base-t1-l-port-schematic-verification

器件型号:DP83TD510E

您好的团队,  

请查看随附 的工业以太网(10 Base T1-L)原理图。 我计划使用2.4Vp-p 在18、00m 以上实施该方案

此外,您能否回答以下问题?  

1.此接口是否需要与主系统隔离? 是否建议为此使用变压器?

2.关于保护,10 Base T1L 端口需要何种保护设备?

谢谢、

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    似乎其中一个映像加载失败。 您可以重新上传吗?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好。

    我已再次上传图像,请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    原理图的 MDI 部分是否是您希望我查看的唯一部分? 或者、您是否还有一个您也希望我查看的具有 PHY 的部分?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我想让您回顾一下我有共享图像的10 Base T1-L 电路。 另外,按 MDI 部分-您指的是仅10Base 电路(从连接器到 PHY),对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    好的、您的共享映像只是 MDI 部分(从连接器到 PHY)。 我只是确保我拥有您希望我查看的所有材料。 我明天将和我的评论一起回到你们那里。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 谢谢,我会等待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    以下是我的意见:

    1. DP83TC510不需要 R469/R470和 R471/R472。
    2. 数据表中建议您的一些无源器件注释(电阻器/电容器)的值似乎不匹配手表。 我建议查看数据表的第8.2.1.1节、并确保该部分中列出的元件值与原理图中的值相匹配。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的评论。

    您能否查看有关保护目的的原理图 并指导我进行同样的操作?  

    是否需要变压器? 是否需要 RC 缓冲器? ESD 器件如何?

    谢谢、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我必须向我的团队咨询有关保护部分的信息。 我将最迟在星期二回复您。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    以下是团队的一些初步反馈/问题:

    1. R410应该被移除或使用0欧姆
    2. 应组装 R516和 C418。
    3. 同样、不需要 R469和 R470。
    4. G_FAULT_1信号和开关的用途是什么?

    该团队仍在查看原理图。 我可以在一周内提供更多反馈。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    以下是其他反馈:

    1. R468、R467应更改为2k
    2. 不应安装 C382、C381
    3. C399、C398应更改为150pF、500V、5%容差
    4. R478、R477应用程序不清楚、因此我们建议将其删除
    5. CMC 规格在高频率下不清晰。 最好使用3.75MHz = 50dB 的共模抑制。

    此致、

    Adrian Kam