This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:引脚31:LED1功能10/100Mbps 速度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013589/dp83826e-pin-31-led1-function-10-100mbps-speed

器件型号:DP83826E

我们将 LED0用于"链路/活动"、并将 LED1用于指示"10/100"速度。

DP83826E 在基本模式下工作:是否可以使用 Strap1和寄存器设置引脚31上用于10/100速度的 LED1的功能?

应使用哪个寄存器?  我应该只设置 LEDCFG 寄存器(地址= 0x460)的位3-0、还是应该设置其他寄存器?

我通过上拉电阻器尝试了 strap1、但它似乎不起作用。
基本模式下的引脚说明函数显示:"Pin31 -发送错误:引脚用作 TX_ER 作为默认值。 该引脚可通过寄存器配置配置配置为 LED1 "。
在增强模式下不会显示为:“可以使用设置或寄存器配置将引脚配置为用作 LED1”。

你有什么建议吗?

感谢你的帮助

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们将研究您的问题、并在星期三之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在基本模式下、LED1只能使用寄存器0x304进行配置。 数据表中的错误表明寄存器0x304位[2:0]为只读。 这些位实际上是 r/w、将在下一修订版数据表中更新。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。