This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:如何手动控制 ID 引脚输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013320/tusb320lai-how-to-control-the-id-pin-output-manually

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320TPS25910

您好!

我正在设计一个使用 USB-C 连接器进行数据输入和输出的电路板。 因此、USB-C 将 DRP 角色用作数据的 DFP 和 UFP、但它不会使用任何 USB PD 功能来灌电流或拉电流。

建议对 VBUS TPS259533使用开关、即使我不使用 USB 端口对电流进行充电或放电也是如此。

我在下面随附了 TUSB320LAI 和 TPS259533的原理图。

我当前设计的问题是、当我担任 DRP - DFP 角色时、TUSB320LAI 的 ID 引脚变为低电平 -> TPS259533启用、5V_USB1开启-> MCU USB 引脚启用

但是、当 USB-C 端口设置为 DRP-UFP 时 、TUSB320LAI 的 ID 引脚变为高电平 -> TPS259533禁用、5V_USB1关闭-> MCU USB 引脚未启用。

我查看过 TUSB320数据表、但无法找到可更改所附状态的 I2C 地址。 但我认为这是解决我的问题的一种方法。  

使用 TUSB320LAI 设计不为 DRP 角色提供灌电流或拉电流的 USB-C 端口是否有指南? 还是 UFP 器件的 VBUS 通常未连接到主机?

此致

Brian

e2e.ti.com/.../5277.USB_2D00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Type-C、DFP 类似于主机、您必须提供 Vbus。  UFP 的作用类似于器件、它从 USB 连接器获取 Vbus。

    在 UFP 中、ID 为高电平、Vbus 开关为关断。 MCU USB 也将从 USB 连接器获取 Vbus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提供信息

    那么、在不需要灌电流或拉电流的情况下、我应该如何使用开关 IC 以及将什么开关 IC 与 TUSB320LAI 配合使用?  

    无论 DFP 或 UFP 角色如何、我的 MCU 都需要5V VBUS 才能工作。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对于我可以同时用于 DFP 和 UFP 角色的 VBUS 开关 IC、您有什么建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25910将正常工作。

    此致、

    Brian