This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5147M1:NTSC (模拟)信号转换为 MIPI CSI 或并行信号(数字)

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013948/tvp5147m1-ntsc-analog-signal-convert-to-mipi-csi-or-parallel-signal-digital

器件型号:TVP5147M1
主题中讨论的其他器件:TVP5150AM1

大家好、  

我的客户询问 TI 是否有将 NTSC (模拟)信号转换为 MIPI CSI 或并行信号(数字)的解决方案。  

我已经查找了 E2E、发现  TVP 器件可能是最接近的器件。

我知道 TVP 器件支持有限、因此归类为 NRND。  

但是、客户仍然想知道 TI 是否有这样的解决方案、即使它是 NRND 也是如此。  

它们更注重寿命。 如果有任何解决方案、请同时告知我其 EOL 计划。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    查看您在帖子中列出的器件的数据表、我不认为它与此应用兼容。 我看不到有人提到了这些所需的协议。

    此致、

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的确认。  

    那么、您能不能告诉我们 TI 是否有将 NTSC (模拟)信号转换为 MIPI CSI 或并行信号(数字)的解决方案?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我不知道我们产品系列中的旧产品是否这样做、但我将看到是否有人可以评论可能能够这样做的新产品。

    此致、

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、  

    感谢您的回复。 我无法在  TI.com 上找到适用于 NTSC -> MIPI CSI 或并行信号的转换器。  

    我期待得到答案。  

    如果您能在7/1 (星期四)之前通知我更新、我们将不胜感激。 您的时间。  

    我将在7月2日(星期五)与客户通话。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo

    遗憾的是、我们没有能够支持 NTSC 到 MIPI CSI 转换的器件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph、David:  

    我知道我们的器件无法 支持 NTSC 到 MIPI CSI 转换。  

    将 NTSC 转换为其他格式的转换器怎么样?

    我找到了以下可以解码 NTSC 的器件。 我知道 TVP 器件是 NRND、因为支持有限。  

    但是、如果我们不考虑 NRND、客户想知道我们是否有任何器件可以将 NTSC 转换为其他格式、因此我想向客户介绍这些器件。  

    您能否帮助确认以下器件的 EOL 计划? EOL 信息是我的客户的主要问题。  

    https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=738&parts=TVP5158,TVP5151,TVP5154A,TVP5147M1,TVP5146M2,TVP5160,TVP5150AM1&cols=o1,p1241,p1389,p1326max,p0,p480,p1498,p1130〈=en

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、您好、

    我们不会在 E2E 论坛上讨论 EOL 问题。 我询问了一些问题、 这里似乎可以选择 TVP5150AM1。 但是、我将清楚地表明、我们不为您上面选择的任何 TVP 器件提供应用支持。

    如果 TVP5150AM1不适合、则客户要么必须评估其他选项、要么我们没有合适的器件。

    此致、

    Ralph Jacobi