This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340I 的修订版01无法将固件刻录到 USB 器件#39闪存中

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012097/tusb7340-rev-01-of-tusb7340i-fail-to-burn-firmware-into-usb-device-s-flash

器件型号:TUSB7340

在我们的设计中、我们可以通过 PCIe 开关 IC 控制 TUSB7340I、将固件刻录到闪存中、闪存通过 SPI 正常连接到 USB 器件(CYUSB3014)。图如下所示。

我们发现 TUSB7340I 的修订版02可以成功运行、但修订版01失败。在我们项目的近期大规模生产中、我们购买了许多 TUSB7340I、 我们遇到了刻录固件问题。然后我们检查并找到了上面提到的修订规则。那么,问题与修订有关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    修订版01器件是否焊接在您的电路板上、或者它们是松动的器件?

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图表上显示的所有组件都焊接在我的主板上(台式机除外)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    您能看到 通过 USB 枚举到 TUSB7340版本1器件的所有 CYUSB3014器件吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有  CYUSB3014器件都可以通过 USB 枚举到 TUSB7340版本1.SO、我想确认版本01和版本02之间有何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    我将对此进行深入研究、并将很快返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    很遗憾、我无法找到有关此方面的任何详细信息。 发布的 TUSB3740版本应具有数据表中列出的修订版2。 由于 TUSB7340是 NRND、因此我在此只能提供有限的支持。 我建议将描述符中的修订版1替换为修订版2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    在数据表中、您可以在7.5.1.6上找到修订版信息、如下所示:

    然后、我们尝试读取寄存器并验证 CHIPREV 是否确实指示了版本。 3002是修订版02的芯片、3001是修订版01的芯片。

     

    您能否再次检查并确认  是否存在烧录错误的 rev 01芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的  是、我无法找到修订版01的任何详细信息、我希望 TUSB7340只报告修订版02。