This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:同时在所有端口上提供全速支持

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013902/tusb2077a-full-speed-support-on-all-ports-simultaneously

器件型号:TUSB2077A

您好!

 TUSB2077A 集线器能否同时(同时)在所有七个下行端口上提供全速(12Mbit/s)通信?

此致、
Damjan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damjan、

    是的、所有下行端口可同时连接到 FS。  通信全部由 USB 主机调度和驱动、设备进行响应、集线器不控制这种情况。  请注意、主机与集线器上行端口之间的连接是一个12 Mbps 链路。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我对您的陈述有点困惑:

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013902/tusb2077a-full-speed-support-on-all-ports-simultaneously/3746770 #3746770"]请注意,主机与集线器上行端口之间的连接是一个12 Mbps 的链路。

    当上行端口只能提供12Mbps 时、如何在所有7个端口上同时获得12Mbps 速度?

    此致、
    Damjan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达姆扬:

      已调度流量、一次只能有一个下行端口通过上游。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有下游器件均以 USB 全速(12Mbps)连接、但实际流量吞吐量会因主机调度传输的方式而异。

    此致、

    JMMN