This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:3G SDI 眼图模板要求

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013882/lmh0397-3g-sdi-eye-mask-requirement

器件型号:LMH0397

您好!

我在3G SDI 接口设计中使用 LMH0397RTVT 电缆驱动器和均衡器。 我将为我的板执行 SI 分析。 您能不能告诉我3G SDI 接口的接收器眼罩要求。

我了解了3G SDI 电气规范的可用性、但找不到任何有用的东西。 因此、如果您有这些详细信息、这将会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    有关3G SDI 要求/规格、请检查 SMPTE 424规格。 此规范涵盖了3G SDI 的发送和接收规范。 LMH0397兼容此规格。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法获得 SMPTE-424规格。 您能否分享接收器眼罩值? 以及 SMPTE-424规范要求的最小插入损耗和返回损耗值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    我们在法律上无法为您提供 SMPTE 424图表或规格。 有关 SMPTE 回波损耗要求、请参阅数据表的图8。 此外、SMPTE 没有最小的插入损耗。 有关 LMH0397电缆长度的信息、请参阅数据表的第一页。

    此致、、Nasser