This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:设备显示在错误的 I2C 地址...

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013677/pca9534a-device-is-showing-up-at-wrong-i2c-address

器件型号:PCA9534A
主题中讨论的其他器件: PCF8574

我们已将该芯片的 A0、A1、A2引脚接地,因此我希望在地址0x38处找到该器件,但当我运行 i2c 扫描器时,它在0x38处找不到任何东西。  它在0x48处找到了一个器件,这不是 I2C 总线上的任何其他器件。

  我们有另一个 PCA9534A、我们的技术人员已将其接通并 正确响应地址。  我们是否可能有一批坏的零件是用我们制造的,或者它是一条不同的芯片线还是...? 到目前为止、它们都位于错误的地址和 错误的地址、但它在其余命令中无法正常工作。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您向 E2E 提出问题。 我从未听说过一整批器件对错误地址做出响应。 有趣的是、听说发生这种情况的位是不可配置的。 请提供更多信息以帮助我们确定问题的来源。 根据 PCA9534A 数据表上的器件比较表、我们似乎没有具有0x48地址可能性的器件、但这可能是另一个器件。 不过、我怀疑这会根据器件标识进行区分。  

    • 当直接寻址时、器件是否对错误地址(0x48)做出响应? 还是仅在扫描期间发生此响应? 是否在同一扫描中正确检测到其他设备?
    • 所有受影响的器件是否都来自同一批货件? 如果是、发货标签上的批号是多少? 如果不是、请在其中一个器件的顶部分享标记。 图片可能最简单、因为它还会显示标记的相对位置和大小。  

    • 技术人员测试的单独器件是否来自与受影响器件相同的批次/发货? 如果没有、是否可以在与正确器件相同的环境中移除和测试受影响的器件?

    如果您在此期间发现更多信息、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9534A 有 I²C Ω 地址0111xxx、这在您的电路中确实对应于0x38。

    数据表的第5节显示没有地址1001xxx 的扩展器。 i2cdevices.org/addresses/0x48learn.adafruit.com/i2c-addresses/the-list?view=all#0x48-2630920-8 未显示任何明显的内容(PCF8574条目错误)。

    0x48芯片的标记方式是否相同? 您是否从 TI 授权经销商处获得了这些产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当直接寻址时、器件会对不正确的地址(0x48)做出响应。

    在同一扫描中正确检测到所有其他设备。

    我将研究所有器件是否都来自同一个货件。

    单独的器件来自不同的货件。

    我们希望从受影响的器件中移除器件、以确定其在测试环境中的行为。

    我们还将已知良好的部件放置在受影响的器件上、以查看这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、0x48地址是一个红色的错误。  系统中的其它一个芯片响应一个定制地址和一个广播地址0x48。

    事实证明 、尽管我们能够在芯片上通过示波器查看 I2C 地址、但它不会响应系统中的任何地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin、

    您是否能够发布您看到的示波器画面?

    [引用 userid="488937" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013677/pca9534a-device-is-showing-up-at-wrong-i2c-address/3749205 #3749205"]尽管我们能够在芯片上看到具有示波器的 I2C 地址、但它不会响应系统中的任何地址。

    您是否还有可供查看的原理图?

    -Bobby