This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:PCA9535RGER 是否与 TCA9555RGER 完全兼容

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, PCA9555, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014069/pca9535-is-pca9535rger-fully-compatible-with-tca9555rger

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件:TCA9555、 PCA9555、

大家好、

我们的客户想知道 PCA9535RGER 是否与 TCA9555RGER 完全兼容。 客户应用的工作电压为5V。  我知道 PCA9535RGER 和 PCA9555RGER 分别与 TCA9535RGER 和 TCA9555RGER 兼容。 但是、他能否使用 PCA9535RGER 替代 TCA9555RGER?  

 TCA9555RGER、 PCA9555RGER 和 TCA9535RGER 目前已缺货。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按兼容性、我假设您的意思是它们直接兼容。 如果不正确、请告诉我。

    这些器件几乎完全兼容。 从数据表中:"PCA9535与 PCA9555完全相同、除了移除内部 I/O 上拉电阻器、这样可以在 I/O 保持低电平时显著降低功耗。" 因此、如果您不依赖 I/O 端口的上拉电阻器、则可以更换器件。 TCA9555器件应与 PCA9555完全兼容、这意味着 PCA9535可用于替代 TCA9555。

    请记住、PCA9535确实有一个在 TCA9555上未找到的中断勘误表。 因此、当 TCA9555再次可用时、我们建议升级到该版本。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的确认。 如果客户有进一步的询问、我们会随时向您提供最新信息。  

    此致、

    Danilo