This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:传入数据的锁定不稳定

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013035/lmh1218-lock-of-incoming-data-is-unstable

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219

大家好、

我的客户将 LMH1219 OUT1连接到 LMH1218的输入、在传输4K60信号时、传入数据的锁定不稳定、您是否遇到过类似问题以及如何进行调试?

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    LMH1218具有数据表和编程指南中所述的初始化设置。 请确保您的客户遵循此程序。 使用此过程、我们未观察到无法锁定。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我的客户将其设置为编程指南。

    LMH1219以差分方式输出到 LMH1218、然后 LMH1218被异常锁定。 如果用手触摸串联电容器、信号将被锁定。 或者在差分线路之间并联一个大电阻器,大约500欧姆,它可以锁定,但他们不知道这是否会产生其他影响。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您注意到的这一客户实验中、这意味着 PCB 布局可能存在一些信号完整性问题。  建议使用 LMH1218 GUI 或读取 HEO/VEO 值。 客户可以进行更改以获得优化的 HEO/VEO 值。 在5-10块电路板上应检查此情况、以确保没有负面的副作用。

    此致、Nasser