This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:DP83561-SP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013255/dp83561-sp-dp83561-sp

器件型号:DP83561-SP

您好!

 对于 DP83561-SP、FPGA 和 PHY 之间的 RGMII/MII 电气接口是什么?

此致、

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    我不完全理解您的问题。 您是否在问如何将 FPGA 连接到 PHY? 如果它们位于同一 PCB 上、或者如果它们位于单独的电路板上、则可以通过电线进行连接。 有关 MAC 接口布线的布线、请查看数据表中的布局指南。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

     FPGA 和 PHY 之间的 RGMII/MII 的电信号格式是什么、例如 LVCMOS3V3、LVCMOS1V8、LVDS 等...

    我正在尝试了解什么是 FPGA I/O 库和要使用的 I/O 标准...

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    RGMII/MII 的电信号格式为 LVCMOS。 它遵循所有3个受支持的 VDDIO 电平(3V3、2V5、1V8)、具体取决于 PHY 上使用的电平。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将关闭该主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    您的意思是"了解 PHY 上使用的内容"?

    PHY 中的不同功能是否使用不同的 I/O 类型?

    谢谢、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    只需澄清一下、所有 VDDIO 电平上的 PHY 功能都是相同的。 PHY 支持3个不同的 VDDIO 电平、为客户提供灵活性。

    这是否回答了问题?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。