This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电源序列调试

Guru**** 2413690 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013456/dp83869hm-power-sequence-debugging

器件型号:DP83869HM

大家好、

我对 DP83869HM 的电源序列有疑问。

我的客户正在评估 DP83869HM、他们面临以下问题。

他们正在寻找根本原因、 并且担心 电源时序问题。

[问题]

DP83869HM 未与 etherhub 建立链路。

当读取寄存器值时、所有寄存器值为 FFFF。

硬件复位后、返回正常行为(建立链路)。

[关注]

T1_VDDIO (电源斜升时间)接近0.5ms_min

粉色下方是 VDDIO、电源斜升时间为1.08ms、但根据上升时间的%(例如20%- 80%)、它可能小于0.5ms。  

[问题]

当 T1_VDDIO 小于0.5ms_min 时、PHY 是否存在上述问题?

如果是、 是否有任何可以轻松重复上述问题的甜蜜时间?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当存在可疑的 POR 问题时、您能否确认 RX_CLK 和 CLKOUT 信号是否存在且频率是否正确?

    PHY 已根据数据表参数进行了特性描述、因此很难说这些问题是否可以重现。 我不想推荐数据表之外的任何配置、因为我们不知道对 PHY 的影响、但是您可以尝试将 PHY 保持在复位状态、直到所有电源都完全斜升。 这应允许 PHY 正确通电。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我连接了 RX_CLK 和 CLKOUT 波形。

    您能否帮助您从附加的 Excel 文件中调查此根本原因?

    e2e.ti.com/.../DP83869HM_5F00_RXCLK_5F00_CLKOUT.xlsx

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果 CLKOUT 和 RX_CLK 不存在、则表示 POR 问题。

    是否可以同时斜升所有电源? 如果您的定制板无法使用、是否可以使用 EVM、该 EVM 应仅需要单个5V 电源、并具有 LDO 来降低每个 PHY 电源轨的电压?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    客户遵循正确的加电顺序、但为什么存在 POR 问题?

    客户正在对其原型评估 DP83869HM、因此我明天会问、但不可能同时提升所有电源、因为它需要更改设计。

    关于您的以下评论、我无法清楚理解。

    EVM 是指 DP83869HM EVM 吗?

    您的以下评论是否暗示我们使用外部5V 电源和 LDO 为每个 DP83869HM EVM PHY 电源轨供电?

    我认为这对解决客户问题没有帮助。  

    "是否可以使用只需要单个5V 电源且具有 LDO 的 EVM 来降低每个 PHY 电源轨的电压?"

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    由于我们已将此讨论脱机、我将关闭此主题。

    谢谢、

    卢卡斯