This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:原理图检查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008135/tusb1044-schematic-check

器件型号:TUSB1044

你(们)好  

您能否帮助检查下面的 TUSB1044原理图以及是否需要进行调整?

谢谢你

e2e.ti.com/.../tusb1044.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论、

    e2e.ti.com/.../tusb1044_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_06092021.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的详细解释、还有一些问题

    1.建议使用0201而不是0402。 我是否必须使用0201电容器?

    2.下图显示了在使用 EMI 时、它将靠近连接器端放置 还有其他建议吗?

    3.下图中的电路是指 Intel PDG、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    201尺寸的电容器可最大限度地减少阻抗不连续性并提高信号完整性。 对于10G、我建议使用201尺寸的电容器。

    2.我没有看到 EMI 的扼流圈、只看到 ESD 保护器件、我在这里是否缺少了什么?

    问题在于您使用 TUSB1044 SBU/AUX 开关来支持 USB Type-C 但您还可以通过 FET 开关将 SBU 直接连接到 AUX。 请咨询英特尔、了解如何通过 USB Type-C 支持 SBU/AUX 设计

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢 您的回复

      关于项目1、如果我们的 MB 支持5G、我们是否可以使用0402 CAP?

                            项目2、我写下了错误的词语、ESD 保护的原理图。

     

        请帮助再次查看原理图。

    e2e.ti.com/.../8130.tusb1044.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论反馈。

    e2e.ti.com/.../8130.tusb1044_5F00_TI_5F00_reviewed_5F00_06302021.pdf

    谢谢

    David