This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:光学路径选择器开关

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013907/tmuxhs4212-optical-path-selector-switch

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

我的客户需要:

他们希望 通过路径开关连接两个2*25G SPF+,然后指定在工作;时要运行的 FPGA

这意味着两个2*25G SPF+要共享 SERDES 资源,但它们不能同时工作,它们是相互排斥的,我们可以 控制 交换机来指定要 工作的 SPF+

您能帮我找到满足客户需求的光路开关吗?

谢谢、

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy:

       TMUXHS4212不能支持25G 信号。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    那么、我们是否有一个器件开关可以支持25G 信号?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy:

        我们现在没有支持25G 信号的多路复用器。

    此致、

    Brian