This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:是否可以交换 CC1和 CC2?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013702/tpd6s300a-is-it-possible-to-swap-cc1-and-cc2

器件型号:TPD6S300A

大家好、

是否可以按以下方式交换 CC1 (C_CC1)和 CC2 (C_CC2)?

-以前
连接器(Type-C)   TPD6S300A      PD 控制器
     CC1        C_CC1      CC1     CC1
     CC2        C_CC2      CC2     CC2

-之后
连接器(Type-C)   TPD6S300A      PD 控制器
     CC1        C_CC2      CC2     CC1
     CC2        C_CC1      CC1     CC2

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    您想这么做是否有具体原因? 我不建议这样做、因为这会导致始终检测到反极性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    我听说我的客户不想跨越 CC1线路和 CC2线路、即使 TPD6S300A 安装在其电路板的背面。
    顺便说一下、TPD6S300A 是否具有反极性检测功能?
    方框图显示 CC1 (C_CC1)和 CC2 (C_CC2)之间没有差异、因此我认为我的客户可以按如下方式进行连接。

    ------------------------------------
    连接器(Type-C)   TPD6S300A      PD 控制器
         CC1    -- C_CC2      CC2 --  CC1
         CC2    -- C_CC1      CC1 --  -- CC2
    ------------------------------------



    此外、他还想知道是否可以 以相同的方式交换 SBU1 (C_SBU1)和 SBU2 (C_SBU2)。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能不会导致问题、但我无法100%自信地说、因为我没有看到客户以这种方式实施此器件。  

    一般而言、我建议不要切换 CC 或 SBU 引脚、并将 TPD6S300A 上的 CC1与 Type-C 端口和 PD 控制器上的 CC1相连