This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD + LM5175可实现电压调节

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, TPS65994AD, PMP40001, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007277/tps65994ad-tps65994ad-lm5175-to-achieve-voltage-regulation

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS25740PMP40001LM5175TPS65994

您好专家、

在参考设计  PMP40001中、TI 使用 TPS25740控制 LM5175以输出不同的电压。 我的客户希望验证他是否可以使用 TPS65994AD+LM5175通过 TPS65994AD 的 GPIO 实现电压调节?  如果 可行、客户应如何处理 TPS65994AD 的 GPIO 以实现电压调节? 谢谢。

此致、

丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    这是可能的。 LM5175上的 FB 引脚需要匹配其内部 Vref、即0.8V。

    在  PMP40001参考设计中、两个电阻 器 R65和 R66似乎被 GPIO 拉低、这使得它们与 R67并联、从而修改 FB 电压。

    在 GPIO 配置中、您可以使用输出极性为"反相"的 SourcePDOxContract 端口 x 事件、使 GPIO 在协商特定 PDO 时作为低电平有效运行。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复。 您知道在哪里为我的客户下载 TPS65994软件工具吗? 谢谢。

    此致、

    丹东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    我已向您发送了一封个人邮件。 让我们通过电子邮件来了解这个主题。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    您能帮助查看客户的原理图吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TYPE_2D00_C_2D00_ehl_2D00_v00_2D00_210603.pdf

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    请查看您是否可以通过电子邮件获取此内容、如 Kedar 所述、否则他可以帮助回复此主题。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我发送了电子邮件、但 Kedar 可能错过了。 请帮助回复此主题。 谢谢。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    很抱歉、我没收到该电子邮件。  

    我现在已回复了您的电子邮件。

    此致、
    Kedar