This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:星形配置连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA39306, TCA9517, PCA9306, TCA9406, LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013843/tca39306-connection-in-star-configuration

器件型号:TCA39306
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATCA9517PCA9306TCA9406LSF0102TXS0102

我将用这款全新的 TCA39306替代 TCA9517A。

但我使用多个 TCA9517A 的启动配置。 多个 A 侧连接在一起。

我能否用 TCA39306替换该 TCA9517中的一个。 我在数据表中找不到任何有关星形配置的引用。

但旧的 I2C 转换器在星型配置中始终有限制和固定规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="151431" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013843/tca39306-connection-in-star-configuration "]开始配置[/quot]

    我是指"star configuration"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA39306是一款无源开关。 与其他此类器件(PCA9306、TCA9406、LSF0102、TXS0102)一样、它可用于任何配置。

    I/O 未缓冲、因此每个开关将在线路中引入一个额外的压降、并且每个 μ I²C 器件必须能够吸收流经所有上拉电阻的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    Clemens 就在这里。 对于真正的缓冲器、端到端连接可能会限制某些配置。 对于类似的无源开关、串联组件上的电容总线负载和总压降是限制性更强的方面。 在这些交换机之间进行交换时、如果之前没有、我不会指望这些方面会成为问题。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供快速且有意义的答案。 我想我现在知道该怎么办。