This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TCAN1042DQ1的相似(可替换)器件、交货周期短(<20周)

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013692/tcan1042-q1-similar-replaceable-part-for-tcan1042dq1-with-short-lead-time-20weeks

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

尊敬的接口团队:

我的客户正在为电动踏板车研发 BMS。 在设计中、他们使用了我们的 TCAN1042DQ1、器件的交货周期太长(超过35周)。 客户的 MP 计划很匆忙、您能帮助我们找到一个交货周期较短的相似(可更换)器件/器件、以满足其 MP 计划。 (请注意、该器件不是汽车标准要求)

此致、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、对于这些建议的器件、交货周期也可能很长。 我无法直接访问您的客户的这些信息、因此我将列出一些选项以供考虑。  

    TCAN1042 (Q1或非 Q1)-待机功能
    TCAN1044A (Q1或非 Q1)- TCAN1042的成本优化版本
    TCAN1051   (Q1或非 Q1)-静音功能  
    TCAN1057A (Q1或非 Q1)- TCAN1051的成本优化版本

    如果这些器件在正确的时间范围内仍然不可用、它们还可以考虑一些较旧的 CAN 器件、例如 SN65HVD26x 或提供的3.3V CAN、例如 SN65HVD23x。 但是、切换到这些可能需要对 CAN 实现进行更重要的重新设计。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric!