This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:仅将10Mbps 连接到 PoE 开关

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013103/dp83848c-connect-only-10-mbps-to-poe-switch

器件型号:DP83848C

您好!

我在以太网 phy 器件 DP83848上遇到了问题。我在 POE 设计中遇到了一个有趣的问题。 我使用"tenda tef1109p" PoE 开关。 ın 此开关具有2模式去重模式和扩展模式。

我只能在扩展模式下运行我们的设计。 在扩展模式下、此以太网交换机的工作速率为10Mbps。 但 Defult 模式支持10-100Mbps。
在我们具有 DP83848但没有 POE 的以太网设计中、我们可以在完全模式下连接此开关。
为什么 DP83848的 POE 设计无法在 defoult 模式下与以太网交换机连接

/resized-image/__size/2444x1740/__key/communityserver-discussions-components-files/138/8117.POE_5F00_1.PNG

/resized-image/__size/3174x1648/__key/communityserver-discussions-components-files/138/7317.POE_5F00_2.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。 为了清晰起见、我尝试重述您的问题。 请确认。

    我只能在扩展模式下运行我们的设计。 在扩展模式下、此以太网交换机的工作速率为10Mbps。

    我能不能假设您在谈论 PHY?

    但 Defult 模式支持10-100Mbps。
    在我们具有 DP83848但没有 POE 的以太网设计中、我们可以在完全模式下连接此开关。

    PHY 在 POE 未连接时工作  

    为什么 DP83848的 POE 设计无法在 defoult 模式下与以太网交换机连接

    在连接 POE 的情况下、PHY 在10/100中不起作用。 是这样吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢你的答复。  

    我能不能假设您在谈论 PHY?  

    是的、我现在讨论的是 PHY。

    PHY 在 POE 未连接时工作  

    无论是否连接 POE、如果以太网交换机未处于扩展模式、则 PHY 不工作、并且以太网未连接。  我们还有一个硬件、其原理图与 POE 设计中使用的以太网原理图相同。 在此设计中、可以以100Mbps 的数据速率建立通信。

    在连接 POE 的情况下、PHY 在10/100中不起作用。 是这样吗?

    无论是否连接 POE、PHY 都不适用于10/100/1000。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的参与。  

    您使用的是外部开关、DP83848C 在基本模式下连接时不工作、因为它在扩展模式下工作。

    如果不正确、请为我绘制一张图以供理解。

    您能否按照数据表下图中的建议添加电容器

    图7-2. 10/100Mb/s 双绞线接口

    此致、

    Sreenivaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您使用的是外部开关、DP83848C 在基本模式下连接时不工作、因为它在扩展模式下工作。

    是的、我们使用 的是"tenda tef1109p" PoE 开关、 DP83848C 在降压模式下连接时不工作 、因为它在扩展模式下工作。

    /resized-image/__size/1201x701/__key/communityserver-discussions-components-files/138/1778.DIAGRAM.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的输入。

    请检查是否对 MDI 输入进行了更改 (图7-2)。 10/100Mb/s 双绞线接口。

    Tenda 开关没有提供关于基本模式和扩展模式的大量信息。  

    您可能还需要向全民投票核实此行为。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我之前已经尝试过表7.2中的配置。 连接问题仍然存在。 没有改变。

    • 在 扩展模式(10 Mbps 数据速率)下,我们得到 PHY 地址,所有响应都是正确的0x01
    • 在完全模式(10/100)下 、我们不会获得 PDY 地址和所有响应 0xFF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您能否探测 MDI 信号是否从开关进入电路板。

    您可能还需要与交换机供应商联系。

    此致、

    Sreenivasa