This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:DS90CR286A 时钟范围

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013771/ds90cr286a-ds90cr286a-clock-range

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS822

大家好、

 在 DS90CR286A 的数据表中、PLL 的工作频率范围为 20-66MHz。  但是、如果考虑一些消隐周期线、我的客户使用最大14.9MHz 的480x272屏幕。 如下所示。  这是否意味着 DS90CR286A 无法支持此屏幕? 如果没有、您是否有其他解决方案来驱动此 RGB24屏幕?  

非常感谢。

此致、

e2e.ti.com/.../vl_2D00_fs_2D00_cog_2D00_t430f2100_2D00_l1.pdf