This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925QSEVB:模拟 Launchpad v1.57.0010 -无法启动

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014025/ds90ub925qsevb-analog-launchpad-v1-57-0010---wont-start

器件型号:DS90UB925QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALP

我在这里是新手、我尝试安装应用程序和配置文件更新、但应用程序本身不能在我的 PC 上运行。

以下是来自 Windows 的日志:


MainGUI.exe

总结
已停止响应并已关闭

日期
2021年6月29日上午11:47

状态
报告已发送

说明
问题导致此程序停止与 Windows 交互。
故障应用路径:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\MainGUI.exe

问题签名
问题事件名称:AppHangB1
应用程序名称:MainGUI.exe
应用程序版本:0.0.0.0
应用时间戳:4595038e
悬挂标志:0f45
悬挂类型:134217728
操作系统版本:10.0.19042.2.0.0.256.48
语言环境 ID:1033
附加悬挂签名1:0f451f022ad0c10385bbc55ab664cadf
附加悬挂标志2:6df5
附加悬挂签名3:6df55183b7c05ae9052b32a4e8c14344
附加悬挂标志4:0f45
附加悬挂特征5:0f451f022ad0c10385bbc55ab664cadf
附加悬挂标志6:6df5
附加悬挂标志7:6df55183b7c05ae9052b32a4e8c14344

有关问题的其他信息
铲斗 ID:f4455227af22cd73550f180edb66e9a4 (1517458051536710052)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

     DS90UB925 EVM 使用通用 Cypress 驱动程序、此驱动程序不是带符号的驱动程序。 请看我您的系统安全性正因此原因导致应用程序无法运行() 。 这是我们第一代开发板、很抱歉我们没有 Windows 10签名的驱动程序。 您能否检查是否可以获得运行此操作的例外情况?

    另请仔细检查925 EVM 的"Nano"驱动程序是否正确安装。 供参考、以下 ALP 安装文件夹中有一些其他驱动程序安装过程  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 是的、这是安全问题。 同时、我必须使用我完全控制的另一台笔记本电脑来运行程序。