This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:当芯片断电或复位时、PCA9548A、ISO450/ISO451 SCL/SDA 状态

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014013/pca9548a-pca9548a-iso450-iso451-scl-sda-status-when-the-chip-is-power-down-or-reset

器件型号:PCA9548A

尊敬的团队:  

您能否帮助检查 器件处于断电模式或/RESET 引脚拉低时 PCA9548A、ISO450/ISO451的 SCL 和 SDA 的状态。  它们是否具有很高的阻抗? 还是下拉? 谢谢。

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    我想向您介绍 另一个应用工程师 Bobby 撰写的这篇文章。 总结他所说的话:

    T_w (L)是在器件识别到复位之前、复位引脚必须保持低电平的时间。 因此、在0和 t_w (L)之间、器件不识别复位、因此引脚不会发生任何情况。 一旦器件识别到复位、 将取消选择 SC0-7、SD0-7引脚。 这意味着桥接引脚的 FET 将成为高 阻抗。 这对于断电模式是相同的。 当器件断电时、引脚将取消选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris