This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75178B:如果 Z&Y 引脚未连接、是否会出现任何问题?

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014031/sn75178b-will-there-be-any-issue-if-the-z-y-pins-are-left-unconnected

器件型号:SN75178B

大家好、

我们的客户 计划使用输入引脚 A 和 B 以及输出引脚 T、但将使引脚 Z&Y 保持未连接状态。 会有问题吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    不、将器件输出保持悬空没有问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的快速响应。  

    此致、

    Danilo