This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:是否可以将 DS110DF111和 DS110DF1610配置为多路复用器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013695/ds110df111-could-ds110df111-and-ds110df1610-be-configure-as-mux

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS110DF1610

大家好、

DS110DF111是否可用作1:2多路复用器/ 2:1多路复用器、DS110DF1610是否可配置为1:4多路复用器/ 4:1多路复用器?

根据数据表、如果我理解正确、他们应该能够以多种输出模式进行1个输入?

我们是否可以有多个输入、并选择单个输出的任何输入(例如、在 CH0和 CH1输入之间切换至 CH0输出)?

如果可以、它是否会从所选通道路由以太网数据包、而不选择的输入通道的输入数据包将被丢弃、 还是能够 先存储未选择通道的数据包、并在数据包成为选定通道时将其传递到输出?

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    • DS110DF111是否可用作1:2多路复用器/ 2:1多路复用器、DS110DF1610是否可配置为1:4多路复用器/ 4:1多路复用器?
      • DS110DF111本身没有多路复用器。 它只支持环回、可通过共享寄存器0x07进行配置
      •  
      • DS110DF1610为每组四个通道实现4x4交叉点、因此支持1:4/4:1多路复用器
    • 根据数据表、如果我理解正确、他们应该能够以多种输出模式进行1个输入?
      • DS110DF1610是、DS110DF111否
    • 我们是否可以有多个输入、并选择单个输出的任何输入(例如、在 CH0和 CH1输入之间切换至 CH0输出)?
      • DS110DF1610是、DS110DF111否
    • 如果可以、它是否会从所选通道路由以太网数据包、而不选择的输入通道的输入数据包将被丢弃、 还是能够 先存储未选择通道的数据包、并在数据包成为选定通道时将其传递到输出?
      • 发送到非选定通道的输入数据包将被丢弃。 这些数据包不会被存储

    谢谢、

    Rodrigo Natal