This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:需要电路审查:TCA9538PWR &DRV8800PWPR

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005870/tca9538-circuit-review-required-tca9538pwr-drv8800pwpr

器件型号:TCA9538
主题中讨论的其他器件:DRV8800

尊敬的马先生:

我们在电路中使用 TI 器件 TCA9538PWR 和 DRV8800PWPR、如以下原理图快照(图像1和图像2)所示。

请查看此电路设计并告知我们、以进行改进。 还提供克服噪声/干扰的建议。

 Image 1

image-1st = I/O 扩展器电路

 Image 2

image-2nd =每个驱动器 IC 电路(共4个)

 

 该电路的主要亮点是-

  • 扩展器 IC TCA9538PWR 的 I2C 信号连接到控制器侧、4.7K 上拉电阻连接到 Vcc~3.3V
  • 我们不会使用扩展器 IC 的 INT (中断)功能、因此我们只需使用10k 的上拉电阻连接到 Vcc。
  • 扩展器 IC 的 RESET 引脚连接到 Vcc、上拉电阻为10k。
  • A0和 A1引脚接地。 (用于选择器件的 I2C 地址)
  • 所有8个 IO 引脚均连接到四个驱动器 IC DRV8800PWPR 的相位和使能信号。
  • 每个驱动器 IC 的 OUT+和 OUT-信号连接到双稳开关/继电器的线圈。
  • 通过通过 I2C 信号向 IO 扩展器 IC 施加命令、可从微控制器控制相位和使能信号、驱动器 IC 将提供驱动脉冲(持续时间为20 m 秒)以支持开关线圈的运行。
  • 不使用续流二极管作为内置保护来保护驱动器 IC。

 

当我们实施此原型电路并执行开关操作时、我们观察到由于开关操作而导致扩展器 IC 的 RESET 和 Vcc 引脚上出现噪声。

由于此噪声、IO 扩展器 IC 进行了复位、配置寄存器进行了初始化。

为了解决这个问题、我们将在扩展器 IC 的 RESET 和 Vcc 引脚上使用旁路/去耦电容器。 请告诉我们这些 电容器的建议值。

请尽快提供解决方案。

 

谢谢、此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我只想对 I2C 器件进行评论。 我将了解哪个团队可以查看 DVR8800的原理图。

    总体原理图看起来不错。

    • VCC 上的去耦电容值很高。
    • 确保 SDA 和 SCL 上的上拉电阻 在 建议的电阻范围内。
    • 由于您不使用 INT、因此您只需将其保持悬空即可。 无需将任何组件连接到它。
    • 您的所有端口引脚看起来都是输出
      • 如果其中一些引脚是输入、请确保所有输入引脚都以 VCC 或 GND 为基准并使用电阻器。

    在噪声方面、有许多方法可以在电路上降低噪声。 如果您的噪声以特定频率传入、您可以考虑将其滤除。

    去耦电容器非常适合降低纹波电压。 如果您使用去耦电容器、请确保:

    • 它们尽可能靠近引脚放置。
    • 它们是表面贴装
    • 它们是具有低 ESR 和 ESL 的陶瓷电容器。

    更昂贵但最可靠的方法是使用 LDO 线性稳压器。 这些芯片用于获取有噪声的电源输入并调节至定义的电压。 下面是 TI 生产的线性稳压器 LDO 列表。

    我还将向该主题添加 Bobby Nguyen、看看他是否对如何最大限度地降低该器件上的噪声有任何想法。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我们已通知 DRV8800团队的一名成员审阅此原理图、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    很抱歉、我们仍在尝试联系 DRV 团队的某个人来了解这一点。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    对于 DRV8800、请将 nSLEEP 和使能引脚分开。

    如果它们连接在一起、则会禁用很多有用的操作模式。

    2.从低电平到高电平的 nSLEEP 可能需要一段时间才能唤醒器件。 输出可能不会紧跟使能引脚信号。  

    此致、

    王  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您查看此电路。

    关于 DRV8800 IC、我们将这些信号(nSLEEP 和 ENABLE)绑定在一起、以确保在正常模式下节能。 因此、每当我们启用 IC 时、它也会从睡眠模式中退出。  

    或者、您可以建议器件唤醒所需的最大延迟、因此我们可以相应地操作此电路。

    除此之外、我只需要确认 IO 扩展器 IC TCA9538PWR 和驱动器 IC DRV8800PWPR 的连接不会长期造成任何连接问题或任何故障。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您查看此电路。

    关于 IO 扩展器 IC TCA9538PWR、我们 为 I2C 的 SDA 和 SCL 信号选择了4.7K 上拉电阻值。 我们已经提到过

    用于此计算的 TI slva689应用手册。  

    除此之外、我只需要确认 IO 扩展器 IC TCA9538PWR 和驱动器 IC DRV8800PWPR 的连接不会长期造成任何连接问题或任何故障。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    王先生现在不在办公室、但我看到上面 DRV8800有一个问题。  规划从 nSLEEP 引脚转换为高电平状态的1ms "唤醒"时间。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢。

    我还有一个查询。 您能否告诉我、如果我仅使用 IO 扩展器 IC 的四个端口引脚(P0 P1 P2 P3)、我们不会使用其余的四个端口引脚(P4、P5、P6、P7)。

    硬件和固件中应注意的事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果您没有使用四个端口引脚、则可以将它们设置为输出引脚。 这样、您就不必担心使用上拉/下拉电阻器引用它们、它们也不会生成中断。

    最棒的

    Chris