This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:即使在 EEPROM 更新后、电源电压也不会改变

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011607/tps25750-the-supply-voltage-doesn-t-change-even-after-the-eeprom-is-updated

器件型号:TPS25750

您好!

我尝试使 TPS25750D 灌电流为20V、但无法使其正常工作。

我制作了一个带有 I2Cm 接头的定制 TPS25750D 板、以便使用总相位的 Aardvark 对 EEPROM 进行轻松编程

我成功连接了 I2C 编程器、并成功通过在线定制工具写入和验证了二进制文件。

但是、即使在断开并重新连接电源适配器后、IC 似乎仅灌电压5V、而不是20V。

在更新 EEPROM 后、是否应该进行任何硬件更改?

此致

e2e.ti.com/.../100W_5F00_Binary-and-json.zip

e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../config0000-_2800_8_2900_.json

    尝试使用此 JSON。  我在 GUI 的高级选项卡中禁用了所有 GPIO、并将其余配置保留。

    您的2条 IRQ 线路对地短路、它们映射到可能导致您问题的输入事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我尝试了附带的 JSON 文件、但仍然不幸运。 在制作完整的闪存二进制文件之前、我确实检查了 JSON 文件是否已正确加载到定制工具中。

    我检查了 CC 线路是否与 TPS25750和 USB-C 插孔连接良好。 还有其他需要我检查的东西吗?

    我首先怀疑电源适配器有问题、但该适配器的不同 PDO 在 TPS25750EVM 上工作正常。

    e2e.ti.com/.../TPS25750-Board-Image.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    明天早上、我将再次查看原理图、看看是否有任何东西会导致此问题。

    此致。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您能否尝试提升 I2CS_IRQ 和 I2CM_IRQ 引脚、使其不会对地短路?

    我已为另一位客户解决了相同的问题。  它不应影响器件、但根据我看到的所有其他内容、这是最好的下一步。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    谢谢! 两个 IRQ 引脚悬空工作正常。

    因此、如果我将两个引脚悬空以供将来生产、是否没有问题? 我将与 TPS25750配合使用的唯一设置是在没有电池充电器或数据连接的情况下吸收20V 电压。

    我不确定悬空 IRQ 引脚是否会将 TPS25750转换为仅适用于调试或此类应用的某种模式。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    悬空引脚不会是问题。

    I2C_IRQ 是一个开漏输出、用于向支持的 MCU 提供 IRQ。  它旨在被上拉至高电平。  I2CM_IRQ 旨在具有类似的功能、但通常用作 GPIO、但如果将其配置为 IRQ、则可能会导致问题。

    此致、

    卡盘