This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:仅可在一侧识别 USB 存储器

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013772/tusb4020bi-usb-memory-is-recognized-on-one-side-only

器件型号:TUSB4020BI

您好、先生、

在我的原理图中、当 PC 连接到 S818且 USB 存储器连接到 J8和 J9时、只能识别一个 USB 存储器。

但是、无论 J8或 J9上安装了哪一侧、都可以识别 USB 存储器、但只能识别一侧。
因此、这似乎不是连接器问题。
我想向您请求友谊、并想私下向您发送原理图。
请帮助我分析此问题。

谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚向您发送了一个朋友请求、请发送原理图。

    此致、

    JMMN