This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:不带 P82B715的器件 A、器件 B 上的 P82B715

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012682/p82b715-p82b715-on-device-a-device-b-without-p82b715

器件型号:P82B715

你好

我喜欢在我设计的 PCB 器件 A 上使用 P82B715。 器件 B 可以是不带 P82B715和 P82B715的版本。 当然、当我在两侧实施 P82B715时、它会起作用。 但是、如果 I2C 总线上的某些器件没有 P82B715驱动器但电压电平相同、会发生什么情况? 如果两侧都没有 P82B715、这种情况下的工作方式和抗噪性能会好吗? 我在5m 长的电缆上有一些传感器、具有大约500pF 和50kHz 的 I2C、有时会在通信中遇到一些错误。 我希望使用 P82B715可以消除此误差、但我仍然有一些传感器、我应该支持这些传感器、并且不包含 P82B715。

感谢您的回复、Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C Ω 是双向的。 总线上的所有器件都必须能够正确下拉电压。

    如果速度足够低、500pF 可能不是问题。 无论如何、P82B715通常与非常强的上拉电阻器搭配使用、并且您的传感器可能没有足够的驱动强度。 (使用具有正常上拉电阻器的 P82B715毫无意义。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、Clear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    另一个问题:是否可以将 MasterSide 上的上拉电阻连接到3.3V、并将线路侧的上拉电阻连接到5.5V?

    在数据表中添加了相关内容、这应该是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的;只有当信号为低电平时、两侧才被连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这意味着当外部 SDA 为低电平时。