This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:IOH 的消耗

Guru**** 2929480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013556/tca9535-consumption-for-ioh

器件型号:TCA9535

您好!

数据表显示了 IOH 特性、如下所示

但是、吹扫图显示了不同的性能

例如、当 Vcc-VOH = 0.4V (3V - 2.6V)时、在85C 时 IOH 应该大约为17mA。 但上面的特性显示的是8mA。 哪些数据应该是正确的?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都正确。 该图显示了典型特性、即针对一个典型芯片测量的值。 该表显示了所有器件都保证的最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、  

    克莱明是正确的。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最棒的  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 Vcc=1.65V、IOH =-1mA 和-0.1mA 时的压降吗?

    我想知道在这种情况下、输出是否可以达到1.4V 以上。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于小电流、输出行为呈线性;请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

    因此、在1.65V 电压下、对于−1mA、最大压降为(1.65V−1.2V)/ 8≈0.056V;对于−0.1mA、0.006V