This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410可以在1.25Gpps 的速率下工作?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013490/ds110df410-ds110df410-can-work-at-1-25gpps-rate

器件型号:DS110DF410

您好!

我的客户正在设计 L2交换机产品。
他们希望同时支持1G 以太网和10G 以太网。

他们正在考虑将 DS110DF410用作重定时器的候选器件。
DS110DF410是否也可用于1G 以太网(1.25Gpps 速率)?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    DS110DF410可用于1.25Gbps 数据速率。  

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    感谢您的确认!

    此致、

    希拉诺