This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:支持 RGB888

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013329/sn75lvds82-support-rgb888

器件型号:SN75LVDS82

你(们)好

客户使用的 LCD 屏幕是 RGB888。 客户希望使用 SN75LVDS82将 LVDS 转换为 RGB 24位、然后驱动 LCD。 SN75LVDS82是否支持 RG888?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    是的、支持 RGB888

    此致、

    Casey