This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:1080p 时输出不稳定、59.94fps

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009022/tmds181-output-is-unstable-with-1080p-59-94fps

器件型号:TMDS181

您好、专家、

我的客户在以下 E2E 课程中遇到类似的问题

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956055/tmds181rgzevm-using-eyescan-tool-it-is-not-stable-with-1080p-59-94-while-it-s-stable-with-1080p-60/3535748?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMDS181%25252525201080p#3535748

输出不稳定。 屏幕每隔几秒闪烁一次。

客户尝试在以下情况下进行检查、

480p:好的

720p:好的

1080p:NG

4K30p:好的

他们仅发现1080p 条件存在问题。

您对此问题的原因有什么想法吗? 为什么此问题仅发生 在1080p、59.94fps 时?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San

    您能否测量输出时钟频率?  

    您处于引脚搭接或 I2C 模式? 是否可以将 DEV_FUNC_MODE 更改为0x00 (转接驱动器模式:250Mbps–3.4Gbps)并查看1080p 是否正常工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在转接驱动器模式00下、DEV_FUNC_MODE 设置的降低似乎有所改进。

    但是、"lane _polarity"和"lane _swap"都用于交换。
    通道极性的交换显示仅重定时器模式、但可以在转接驱动器模式下使用该模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细检查后、在转接驱动器模式下正极和负极反向。
    乍一看、当直接连接到 HDMI 分析仪时似乎可以、但极性反转在我们的设置中不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    极性交换仅在重定时器模式下受支持、在转接驱动器模式下不受支持。  

    转接驱动器和重定时器模式均支持信道交换。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不能解决原始1080p 59.94fps 时的闪烁问题。
    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着切换到 TMDS181转接驱动器模式无法解决闪烁问题?  

    转接驱动器和重定时器模式的输出时钟频率是多少?  

    该问题是否发生在一台特定的显示器上? 在60Hz 条件下切换到1080p 时、问题是否得到解决?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法尝试转接驱动器模式。
    原因是接线使得电路板在没有极性和通道交换的情况下无法使用。
    输出时钟频率为148.3515MHz。
    任何显示器上都会出现这种轻拂噪音。
    使用 HDMI 分析器进行分析时、Hsync 和 Vsync 信号每10秒受到一次干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181为该特定分辨率输出正确的时钟频率。  

    源设备能否支持1080 60Hz 的频率、以及显示器是否工作?  

    您是否有机会测量 HSYNC 和 VSYNC 频率?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1080p 分辨率下、源不支持60fps、仅支持59.94fps。
    直接连接拉电流和灌电流没有任何问题、但同步通过 TMDS181受到干扰、因此我认为这是 TMDS181的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否具有对 TMDS181的 I2C 访问权限? 如果您这样做、是否可以转储 TMDS181第0页和第1页寄存器?  

    第0页寄存器位于 TMDS181数据表中。

    要访问第1页寄存器、请先将0x01写入寄存器0xFF、然后从寄存器0x00转储到0xB1。  

    该分辨率在实验室中使用 TMDS181进行了测试、我们验证了它与 TMDS181配合使用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    当在1080p 59.94fps 时出现闪烁噪声时、寄存器转储值如下。

    第0页
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:54 4D 44 53 31 38 31 20 01 C2 B3 18 00 00 0f   TMDS181????????
    10:00 00 00 00 80 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?.........
    20:0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........    

    第1页
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:C3 01 3f 00 a0 00 00 00 02 00 33 00 13 00   ??????????????????????
    10:0f 70 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?p?...........
    20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    30:0E 70 01 00 00 00 00 08 00 08 04 06 00   00 ?p?… ??????..
    40:80 80 80 80 47 00 00 00 ff 01 e0 f0 03 20 47 34   ?????G....??? G4
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 40    @@@@μ A
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    80:00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    一
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    A0:00 00 fa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...   ?..........
    B0:5e 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ^…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01   ........ ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您要将0x18设置为寄存器0x0B、这会将 TX_TERM 设置为0x11 (75到150欧姆)。 0x11的 TX_TERM 用于 HDMI2.0。 对于1080分辨率、您可以将其设置为0x01吗?

    在您之前的回复中、 Hsync 和 Vsync 信号每10秒受到一次干扰、您能澄清一下吗? 直接在拉电流和灌电流之间连接时是否会出现这种情况?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中规定了以下内容:

    发送端接控制
    TX_TERM_CTL = H、无发送终止
    TX_TERM_CTL = L、Ω 端接阻抗约为75至150 Ω
    TX_TERM_CTL =无连接、自动选择端接阻抗
    数据速率(DR)> 3.4Gbps–75至150 Ω 差分近端终端
    2Gbps > DR < 3.4Gbps–150

    对于 HDMI1.4标准、
    1080p 为148.5MHz x 8位=3.564Gbps
    4K30p 为297MHz x 8位= 7.128Gbps

    我认为 TX_TERM 为0x11。
    我将在下周的0x01处尝试它。

    当源端和接收端直接连接时、HSYNC 信号和 VSYNC 信号会受到干扰、这一点未得到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8位是颜色深度、总位/像素为3 * 8 = 24位

    因此总带宽= 297MHz * 24 * 10/8 = 8.91bps。  

    但这是总带宽、每个通道= 8.91/3 = 2.97Gbps -> 150 - 300 Ω 终端。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1080p 时、1.485Gbps <2Gbps、因此终端不是0x01、不是0x00?

    我在1080p 时尝试了0x00和0x01、但两者都有同步干扰。
    我还转储了寄存器。

    0x0B 0x08
    第0页
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:54 4D 44 53 31 38 31 20 01 C2 93 08 61 00 0f   TMDS181?????
    10:00 00 00 00 80 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?.........
    20:0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........    

    第1页
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:C3 01 3f 00 a0 00 00 00 02 00 33 00 13 00   ??????????????????????
    10:0f 50 00 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?P.?..........    
    20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    30:0E 70 01 00 00 00 00 08 00 08 04 06 00   00 ?p?… ??????..
    40:80 80 80 57 00 00 00 00 ff 01 F8 80 01 20 07 00   ????????? ?。
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 40    @@@@μ A
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    80:00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    一
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    A0:00 00 fa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...   ?..........
    B0:5e 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ^…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01   ........ ?

    0x0B 0x00
    第0页
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:54 4D 44 53 31 38 31 20 01 C2 93 00 61 00 0f   TMDS181??????
    10:00 00 00 00 80 00 70 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00   … ??............
    20:0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........    

    第1页
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:C3 01 3f 00 a0 00 00 00 02 00 33 00 13 00   ??????????????????????
    10:0f 40 00 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   @…………………………………………
    20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    30:0E 70 01 00 00 00 00 08 00 08 04 06 00   00 ?p?… ??????..
    40:80 80 80 A3 00 00 00 ff 07 f0 01 20 07 00   ???? ???? ?。
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 40    @@@@μ A
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    80:00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    一
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    A0:00 00 fa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...   ?..........
    B0:5e 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ^…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01   ........ ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然会在寄存器0x0B (0xC3)中启用自适应 EQ。 但是、查看这两个寄存器转储、我确实看不到任何问题。 两个转储都显示 TMDS181处于重定时器模式(第1页、寄存器0x00 -> 0xC3)。 TMDS181检测输入时钟(第1页、寄存器0xB1位7 -> 1)。 输入时钟频率正确(第1页、寄存器0xB0 -> 0x5E、5x25+25 = 150MHz)。  

    HSYNC 和 VSYNC 嵌入在 TMDS 数据中、TMDS181不会影响 HSYNC 和 VSYNC、因此我不知道 TMDS181如何导致同步干扰。 您是否有 HSYNC 和 VSYNC 的示波器测量?

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自适应 EQ 的寄存器地址为0x0A 作为0xB3、不是吗?
    我也尝试过这种方法、但同步受到干扰。

    它是 TMDS 示波器波形吗?
    还是显示同步障碍的 HDMI 分析器屏幕视频?
    哪一个更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自适应 EQ 的寄存器地址为0x0A 作为0xB3、不是吗?

    正确、但最新的转储显示寄存器0x0A 为0x93、而不是0xB3。

    我正在寻找显示同步障碍的 HDMI 分析器屏幕视频。  

    快速问题、除了视频外、源是否启用了音频? 如果是、是否可以禁用音频?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了0x0A 的各种值、但结果是 NG。
    请等待 HDMI 分析仪屏幕的视频。
    如果我能收到该视频、我将通过电子邮件与 TI 日本公司共享该视频。

    音频当前已启用、但您可以将其更改为 DVI。
    DVI 模式下也会发生同步干扰。

    顺便说一下、1080p TX_TERM、0x00或0x01的正确答案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1080p、带宽为1.49G、因此 TX_TERM 为0x00。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我发送了电子邮件 来共享视频。

    更新、

    它们发现 了抖动差异、如下所示、

    抖动0.20Tbit  1080p 来源: 闪烁问题(NV)

    抖动0.12Tbit  1080p 源:没问题(正常)

    您对此差异有什么建议吗?

    HDMI 标准具有 0.3位抖动测试。 请告诉我器件最大可接受抖动的能力 (数据表规格:0.3位)

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San

    请参阅我的直接电子邮件回复。

    谢谢

    David