This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:启用和禁用集线器下行端口

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012289/tusb2046i-enabling-and-disabling-hub-downstream-ports

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件:TPS2044TUSB2046B

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我正在考虑使用 TUSB2046和 TPS2044来启用和禁用集线器下行端口。 是否可以使用 TUSB2046上的过流输入 来禁用该端口? 我知道、我必须监控 TPS2044的过流输出 、以防端口过流。 我基本上会在集线器控制器和电源控制器之间进入。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TUSB2046B 通过其中断端点向 USB 主机控制器报告过流情况。  无法禁用此功能、因为它是集线器设计的必需部分。  这似乎会阻止您的目标应用、因为 USB 主机控制器通常会标记错误、重启并重置集线器。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回答。 我们收到了以下客户的跟进询问。

    我能否在 tusb2046 /PWRONX 和 tps2044 /ENX 之间单独控制下行端口的电源?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以使用外部电源来驱动 TPS2044的通电/断电使能端。  在这种情况下、TUSB2046会将断电的器件视为断开连接而不是断电端口。  TUSB2046B 不会尝试在其下行端口上查找已连接的器件、直到收到来自主机的端口上电命令、即使这些端口已经可以上电、 但端口上电命令通常在枚举过程中发送、因此不会出现延迟。

    此致、

    JMMN