This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:插件期间的 USB ESD 保护

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013591/tpd4e001-usb-esd-protection-during-plug-in

器件型号:TPD4E001

您好!  

我使用 TPD4E001RDBVR 为 USB 信号提供 ESD 保护。 该电路板包含浪涌限制电路、该电路位于 USB 总线的5V 线路与为其他电路板组件供电的5V 线路之间、该电路可在插入事件期间降低5V 电源轨的速度。 我想知道将这个较慢的5V 电压轨用于 ESD 保护芯片电源是否有任何缺点? 或者、我应该将 USB 5V 连接器引脚直接连接到芯片的电源输入端吗? 在这两种情况下、都将使用0.1uF 去耦电容器将电源输入旁路至接地。 我在下面提供了两种原理图配置的屏幕截图。 U6是 ESD 芯片。  

浪涌受限电源:



直接电源:  



谢谢、  

Colton Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colton、

    这取决于您所期望的浪涌电流的大小以及浪涌持续的时间。 此器件具有5.5A IEC 61000-4-5浪涌额定值、这意味着它可以承受8/20us 脉冲、其中峰值脉冲电流为5.5A。如果浪涌电流在这些规格范围内、则可以像第二幅图中所示那样使用此器件来进一步保护电力线。 但是、如果浪涌电流超过这些规格、则 Vcc 引脚应像第1幅图一样连接到受限电源、以防止浪涌电流超过二极管的限制。  

    我在第一张图片中看到的主要缺点是、如果在插入 USB 电缆时发生 ESD 事件、Vcc 引脚可能不会由于电力线上的限流电路而及时偏置。 这会导致您的钳位电压更高。 我这么说的前提是假设 Vbus 是该5V 线路的电源。  

    请告诉我这是否能回答您的问题、或者我的任何假设中是否有误。

    平路机、

    Matt Smith