This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306是否可以替换为 SN74LVC2T45?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013127/pca9306-can-pca9306-be-replaced-by-sn74lvc2t45

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45LSF0102

大家好、

客户希望在 新的 VR Glass 项目中使用 PCA9306、但始终没有库存。 那么、他们是否可以使用 SN74LVC2T45替代?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么协议? SN74LVC2T45不能用于 μ I²C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:  

    我们将对此进行研究、并在周末后再次与您进行讨论。

    最棒的  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    是否有新评论?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:  

     SN74LVC2T45有一个 DIR 引脚、每次  开关器件的工作方向时都需要更改该引脚。 这会使在 μ I²C 内与该器件进行通信变得非常困难。  我不使用 SN74LVC2T45、而是建议使用 LSF0102来替代 PCA9306。  LSF0102的成本更低、电压范围略宽、并且与 PCA9306在内部类似。

    最棒的

    Kenneth