This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:询问 TMDS181问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012923/tmds181-asking-for-the-tmds181-questions

器件型号:TMDS181

 

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TMDS181

如果有问题、请提供您的评论吗?

  1. 是否有任何方法可以了解 TMDS181 HDMI 输出时序信息? 即 Htotal 和 VTotal?
  2. 是否有任何方法可以知道 TMDS181输出无信号输出状态?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH

    否、TMDS181不知道 Htotal、Vtotal 或输出无信号状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。

    这是客户设计方框图。 问题是平台在显示屏上有三个问题。

    1. 平台上的随机黑色显示屏(30~40%故障率)
    2. 无 HDMI 信号(低故障率)
    3. 如果平台可以在面板上显示、则显示屏会发出噪音。

    如果客户将色度连接到平台、则平台显示正常、无噪音。

     

     

    您是否会查看寄存器设置并就此问题提供建议?

    感谢您的帮助!

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    1.我将 EQ 保留为自适应->寄存器0x0A 位5

    2.对于4K@60Hz、 TMDS_CLK_Ratio_status 需要在 DDC 监测上为1、TX_TERM 需要设置为0x11 (75-150 Ω 终端)。 他们如何在设计中实现 DDC 总线?

    谢谢

    David