This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:热插拔 RS-422

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013410/thvd2410-hot-swap-rs-422

器件型号:THVD2410

大家好、

请告诉我这些 RS-422 驱动程序和接收器是否 可热插拔?

THVD2410DGKR
AM26LV32CNSR

如果没有、您是否可以建议使用其他热插拔 RS-422器件?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    从技术上讲、这两种器件都可以在热插拔应用中工作、因为它们的上电行为仅基于满足阈值的电源轨、没有定序或配置。 但是、AM26LV32CNSR 集成的总线电压保护较少、在通电总线上交换器件输入和输出时、可能会由于电感而产生电压尖峰。 这不应该是一个会使它无法正常工作的问题、而是在决定总线保护组件时要牢记的问题。

    此致、

    Eric Hackett