This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:设计 PD 应选择的有源电缆

Guru**** 2932400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012016/tusb1044-design-the-active-cable-which-pd-should-choose

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好、TI 专家  

1.我计划设计支持电力输送 和交替模式的有源电缆,所以我的问题是我应该选择哪种 PD 芯片?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该了解 TPS25750 、但最佳解决方案将取决于您的确切电源树要求。 我建议布置一个具有 PD 控制器 PN 的新线程、以获得最佳建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik

    感谢您的回答、但仍有一些问题。

    1. 器件 TPS25750不支持交替模式。
    2. 根据我的理解、有源电缆有一个插头和一个插座、

    这两个器件都应该添加 PD 器件?

    3.如果集线器插入有源电缆,PC 的 PD 如何从集线器中获取 PD 消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik  

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有源电缆的两侧应具有 USB-C 插头。 您提到的应用程序更像扩展坞或适配器应用程序

    PD 负责通过使用电子标记向有源电缆发送消息、以实现真正的有源电缆应用电子标记、因此应使用电子标记来传达电缆支持的数据/视频。