This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:寻找替代材料或替代解决方案

Guru**** 2915660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, MSP430F5508, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012986/tusb3410-seek-for-alternative-materials-or-alternative-solutions

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件: MSP430F5508TUSB4020BI

大家好、

我的客户正在为  CP2105-F01-GMR 寻找替代材料或替代解决方案、CP2105-F01-GMR 是单芯片 USB 转双 UART 桥接器。

我刚刚开始学习产品的这一部分、所以我只找到 了 TUSB3410、它是一个连接到增强型 UART 串行端口的 USB 端口、您能帮助我找到更接近 CP2105-F01-GMR 的器件或替代解决方案。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB3410是 TI 提供的唯一 USB/UART 桥接器。 下一个最佳选择是使用所需的功能对 MSP430F5508等微控制器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TUSB3410是我们唯一的集成 USB 转 UART 桥接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    谢谢、我明白了。  

    我将与客户交流 MSP 解决方案、但我认为这会很困难、同时我想问、CP2105-F01-GMR 具有双 UART 输出、 这意味着、如果  我们使用 TUSB3410接管 CP2105、如果客户确实需要双路 UART 输出、我们需要2*TUSB3410。

    我们还有其他方法可以与 TUSB3410结合使用以产生双路 UART 输出?

    因为客户希望找到接管 CP2105的解决方案。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    客户可以考虑使用 TUSB4020BI 等 USB 2集线器从单个 USB 实现两个 UART 端口。