This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:热插拔和增量偏移功能咨询

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA4311A, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013388/tca9511a-hot-swappable-and-incremental-offset-function-consultar

器件型号:TCA9511A
主题中讨论的其他器件: TCA4311ATCA9617A

大家好、

我的客户评估 TCA9511A 和 TCA4311A 以及有一些问题、请帮我解决。

1、9511和4311是热插拔芯片。 它们之间的主要区别是什么?

2、Sepc 提到9511和4311应该有增量偏移。 它们是否可以直接互连? 直接互连会产生什么影响?

3、CAN 9511和4311用作总线驱动源、与 TCA9617A 的功能相似。 在评估 I2C 总线负载时、只需计算9617之后的总线负载、而不是9617之前的接线长度? 如果是、它们的驱动能力是什么;如果不是、您如何理解规范中提到的总线缓冲器?

有许多问题,项目很紧迫。 请尽快帮助回答。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。 非常感谢。

 此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请参阅以下问题的我的答案。 客户在使用其中一个器件时是否遇到特定问题? 或者、他们是否试图区分差异以决定使用哪个器件?

    TCA4311A 和 TCA9511A 的热插拔功能可防止器件在插入时和加电时影响有源 I2C 总线。 它们能够在将本地卡连接到背板之前检测并等待空闲总线状态。 它们还会对 SDA 和 SCL 线路进行预充电、以便在建立连接时减少总线上的瞬态。 一旦器件完全激活(在 Vcc > UVLO 之后的一段时间)、器件通过 READY 引脚指示它能够与总线连接。 TCA9617A 等非热插拔器件 缺少这些特性、可能会在加电期间无意中影响有源总线上的信号。 此类器件应在系统其余部分或系统空闲时通电。  

    由于 TCA9511A 被设计成 TCA4311A 的引脚对引脚替代品、因此这些器件之间的功能差异很小。 然而、与   TCA4311A 相比、新型 TCA9511A 可提供更高的 Tj 范围、更宽的 VCC 范围、改进的上升时间加速器触发算法以及更低的动态偏移电压、因此在这两者之间、我们建议使用新型器件。

    这两个器 件的偏移是动态电压偏移、其工作方式不同于 TCA9617A 等器件中的静态电压偏移。 具有动态电压偏移的器件将使输出电压略高于另一侧的输入低电平。 当这些器件串联放置时、这些偏移是附加的、这意味着最终的低电平输出将比原始电压大两倍于偏移值。 例如、当原始的0.2V 低电平信号通过两 个串联的 TCA4311A 并产生60mV 偏移时、最终 IC 的电压将为0.32V。 由于只有两个串联的器 件、这不是问题、但应避免使用两个以上的串联器件、以确保输出低电平保持在 I2C 阈值以下。  

    3、是的、这两个器件都是真正的缓冲器、这意味着它们会重新驱动 I2C 信号并考虑本地负载电容。 这样、它们就类似于 TCA9617A。 它们能够驱动每个 I2C 总线的最大容性负载、并可通过使用上升时间加速器支持弱上拉电阻器(指定为10k Ω)。  

    如果有任何不清楚的事情、如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott