This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:寻址

Guru**** 2584725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013125/tca9546a-addressing

器件型号:TCA9546A

主机如何寻址由 tca9546扩展的 I2C 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关;它形成直接电气连接。 其他器件的寻址不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充 Clemens 的说法、当您将数据发送到 TCA9546A 的 SDA 和 SCL 引脚时、任何启用的通道都将接收相同的数据。 主机好像直接与 TCA9546A 扩展的器件通信。 您发送的与任何器件通信的任何命令都可以发送到 TCA9546A 的 SDA 引脚、任何启用的通道都将接收到该命令、包括您要与之通信的扩展器件。

    您还可以寻址 TCA9546A 以启用和禁用通道。 TCA9546A 的地址为1110 (A2)(A1)(A0)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris