This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:CAN 收发器终端和 CMC 详细信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013217/tcan1042hv-q1-can-transceiver-termination-and-cmc-details

器件型号:TCAN1042HV-Q1

尊敬的 TI 团队:

 

我们正在设计中使用 TCAN1042HVDRQ1 CAN 收发器。

在再测试中、我们面临一些问题(故障频率200MHz 至230MHz、380Mhz 至420Mhz)。

 

我已附上 CAN 收发器设计的原理图。

 

我们怀疑、安装分裂终端、高阻抗 CMC 和总线滤波器可能有助于我们进行重新测试。

请为我们的测试推荐电容器 CMC 值。

 

i)总线滤波电容器(C289、C297、C298、C290)未安装在器件上。 请建议安装哪种电容值、以获得更好的 RE 性能/减少纹波?

 

ii)请建议为分裂端接安装什么电容值(C287)?

 

III)目前、我们在 CAN 总线路径中安装了360欧姆 CMC (E6)。 请告诉我们、要安装任何其他值以降低再测试中的噪声峰值。

 

另请分享  TCAN1042HVDRQ1收发器的辐射 EMI 应用报告

 

此致、

Suhan Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhan、

    我同意、分裂终端和共模扼流圈都有助于滤除可能干扰收发器正常功能的噪声。 以下是我们通常推荐的这些组件的一些范围。 请注意、应根据系统中预期的节点总数来限制增加的总线电容的数量。 可以选择缝隙电容器值以获得最佳滤波器问题频率。

    总线电容器(C298、C290):10pF - 150pF。
    收发器侧电容器(C289、C297):不建议使用、因为这可能会引起振铃。 包括 CMC 总线侧的容性负载。  
    分离电容器(C287):4.7nF - 100nF。
    CMC (E6): 100kHz 时为51uH、在高、非 CAN 频率(>10MHz)时具有更大的阻抗。 有关 更多信息和示例、请参阅应用手册。  

    在本 视频中可以看到一些辐射发射测试结果。 如需了解更多图解和比较点、请向我发送电子邮件(在我的 E2E 生物中查找我的电子邮件)。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott