This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221EIDBR 在 Ta=0°C 和 Ta=40°C 条件下的最大数据速率

Guru**** 1081280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013463/trs3221e-trs3221eidbr-maximum-data-rate-under-the-conditions-of-ta-0-c-and-ta-40-c

器件型号:TRS3221E

您好!

我想向您询问 TRS3221EIDBR 规格、

TRS3221EIDBR 的典型最大数据速率=250kbit/s @ Ta=25°C,

 Ta=0°C 和 Ta=40°C 条件下的最大数据速率是多少? 谢谢你。

        

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有温度下、保证的最大数据速率为100kbit/s。 250kbit/s 的值是典型值、不能保证。

    如数据表的图6-2和6-3所示、速度不会随温度的变化而变化很大。