This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:TI 解决方案建议

Guru**** 2796145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011878/dp83867e-ti-solution-suggestion

器件型号:DP83867E

尊敬的团队:

我们的客户有一个新的项目想法、我想与您讨论。 他们希望构建一些便宜的以太网电缆诊断仪表。 我找到了 TI 的一些可支持 TDR 的 PHY 芯片、例如 DP838367。

您能否推荐用于以太网电缆诊断的最佳 PHY 解决方案? 或者、您对如何使用 TI 的某些 IC 来实现这一目的有其他建议吗?

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    867的是 TDR 功能可用于开路/短路故障的位置检测。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您的大力支持!

    DP83867 TDR 功能是否具有良好的精度? 什么其他信息(如电缆长度...)  是否可以使用 DP83867进行电缆诊断?  

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    您可以参阅数据表的 TDR 部分。 精度为故障位置的+/-1m。 它检测电缆中的开路和短路故障、并给出这些故障的位置。 否、它不指示电缆长度。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

    感谢您的大力支持!

    您是否有另 一种解决方案、如具有更多 TDR 功能的更好 PHY 或用于电缆诊断的其他 IC?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我们所有的 PHY 都支持 TDR。 但在整个 PHY 中、TDR FeatureList 将大致相同。

    --

    此致、

    Vikram