This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:eMMC HS400的兼容性

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012568/ts3dv642-compatibility-for-emmc-hs400

器件型号:TS3DV642

大家好、

我的客户正在为 eMMC HS400寻找2:1 SPDT MUX、因此我建议使用 TS3DV642。 工作正常吗? 如果没有、请为我提供适合此应用的器件。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是 eMMC 是一个8位数据总线加上时钟、命令和复位信号。 客户希望通过 TS3DV642路由哪些信号? 我认为 TS3DV642没有足够的 I/O 来支持这一点。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的客户需要至少具有11ch 和1G 的多路复用器、因此我建议首先使用 SN74CBTLV16292GR。 然而、TS3DV642似乎具有更便宜的价格和更好的性能。

    数据表中未列出"eMMC"、但可能适用"通用高速信号开关"、您认为是什么?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San

    您是否知道 EMCC 的目标数据速率、差分信号峰间振幅和共模电压是多少?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下文档、我看到信号电平= 1.8V、CLK 频率高达200MHz、数据速率高达400Mb/s (见第12页)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Phison-eMMC-153-Ball-pSLC-SPEC_5F00_v1.4-_2800_1_2900_-_2800_2_2900_.pdf

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San

    查看该规范、我看不到将 TS3DV642用于此应用的问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!