This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300ARUKR 的替代器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD4S311, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012522/tpd6s300a-alternative-part-for-tpd6s300arukr

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件:TPD6S300TPD4S311TPD8S300

您好!

我正在利用 Intel Tigerlake Thunderbolt 设计。 我注意到 TPD6S300ARUKR 缺货且交货周期很长。

您能否推荐替代器件来替代 TPD6S300ARUKR?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    您还可以查看 TPD6S300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它也缺货。 何时提供? 你有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    遗憾的是、与在线发布的 TPD6S300相比、我没有更多有关 TPD6S300的信息。

    您可以查看类似的器件、例如 TPD4S311和 TPD8S300、但我相信这些器件也缺货。 遗憾的是、我唯一的建议是在他们库存时设置通知、并检查其他分销商、如 Mouser 和 DigiKey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 谢谢 Adam。