This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC400:数据表和技术图与 Ultra Lib 链接上的 FP 不同

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013018/ts5usbc400-datasheet-and-technical-drawing-are-different-as-is-fp-on-link-to-ultra-lib

器件型号:TS5USBC400

你(们)好

TS5USBC400数据表和技术图具有不同的引脚分配。 此外 、此部件上的 Ultra Librarian 外部链接显示了与数据表不匹配的脚印和部件符号。

我错过了什么吗?

Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海尔德:

          数据表应正确。 您能否发送您在技术图纸中看到的内容?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢

    如果您使用此链接引用页面上显示的软件包、它会在3s 内显示行 A 到 D、而不是在 fours 内显示行 A 到 C。

    www.ti.com/.../mxbg092h.pdf

    此外、如果您在 TI 产品页面上单击此链接、您将看到似乎错误的 CAD 模型、请参考数据 sheet.www.ti.com/.../mxbg092h

    Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海尔德:

        YFP 有许多版本。 数据表上的边沿编号为#4223498。 您提到的是 EDGE #4206986。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但您认为该特定部件可能会导致错误吗? 它充其量是不透明的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海尔德:

         感谢您的发现。 我将要求在 TI.com 上更正 CAD 模型。

    此致、

    Brian